This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:RTC 时钟源

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990124/msp430fr5969-rtc-clock-source

器件型号:MSP430FR5969

在阅读 MSP430FR5969的用户指南时、我觉得唯一的 RTC_B 时钟源是 LF 晶振;  

无法从 ACLK 或 MCLK 中获取源...

有人知道我对不对吗?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、pierangelo、

    RTC 时钟直接来源于低功耗32kHz 振荡器的原因是当在 LPM3.5模式下运行时、包括 ACLK 在内的所有时钟都被禁用。  没有为 RTC 选择不同的时钟源的配置。