This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5508:USB 转 UART (两个 CDC 功能)

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989531/msp430f5508-usb-to-uarts-two-cdc-functions

器件型号:MSP430F5508

大家好、团队、

我们的客户正在寻找支持“USB 转 UART (两个 CDC 功能)”的器件。 目前,客户对 MSP430F5508感兴趣,他们询问 TI 是否有包含 “USB 转 UART (两个 CDC 函数)”的示例代码。 请您的专家就此发表评论吗?

此外、如果您要为此共享有用的应用文档、我们将感谢您提供示例代码、就在我检查 MPS430Ware 时、TI 似乎发布了一个 CDC 端口的示例代码。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有。

    请参阅本文档

     e2e.ti.com/.../Examples_5F00_Guide_5F00_MSP430_5F00_USB.pdf

    名为 CC1的代码示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F5508具有2个硬件 UART、可将其用作双 CDC - UART 桥接器。 我是用它制作的、但我没有使用 USB 堆栈中的 TI 开源示例、因为它离正确的方式太远了、无法完成。 我在汇编器中从零开始对其进行编码、它可以使两个桥在全双工模式下高达2Mbps、在半双工模式下高达4Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的澄清。 我与客户分享了这些信息。

    此致、

    宫崎