This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2432:关于热阻

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/987200/msp430g2432-about-thermal-resistance

器件型号:MSP430G2432

各位专家、您好!

与原始问题一样、您能否提供有关 MSP430G2432IPW20 (20-TSSOP)热阻的以下信息?

  • θJA Ω 结至环境热阻、静止空气
  • θJC Ω(顶部)结至外壳(顶部)热阻
  • θJB Ω 结至电路板热阻
  • θJC Ω(底部)结至外壳(底部)热阻

对于由此给您带来的不便、我们深表歉意、但如果您能与我们分享信息、我们将不胜感激。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面 MSP430G2432IPW20的热阻。

    •Theta JA-High K:83.1°C/W
    •Theta JC、顶部:23.3°C/W
    •Theta JB:35.3°C/W
    •PSI JT:1.0°C/W
    •PSI JB:34.8°C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary Gao、

    感谢您的支持和其他 信息。

    这很有帮助、因为这是客户所寻找的信息。

    此致、
    还不错