This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:从第一个 MSP430输出 MCLK 时、为第二个 MSP 计时

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989599/msp430fr2353-clock-second-msp-with-mclk-out-from-first-msp430

器件型号:MSP430FR2353

尊敬的*:

我们的第一个 MSP430在 XIN 引脚上有一个24MHz 振荡器(ECS-2520MV-240-BN),我们希望在 MCLK 引脚上输出24MHz ,并将 其连接到 XIN 引脚上的第二个 MSP,以此类推9次。

您是否看到此类配置有任何问题?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、如果第一个微控制器被重新放置、MCLK 引脚进入高阻态、其他器件将保持无时钟状态。