This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:查找可替代 STM32G070CB/KB/RB 的器件

Guru**** 2972490 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8426, DRV8428, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989369/msp430f2618-find-a-part-to-replace-stm32g070cb-kb-rb

器件型号:MSP430F2618
主题中讨论的其他器件:DRV8426、 DRV8428、 DRV8424

您好的团队:

 我正在尝试替换一个基于 STSPIN220+128KB 闪存、36KB RAM STM32G070KB--的 ST 电机驱动器解决方案的解决方案。 LQFP32 7mm×7mm、TI 相关 DRV 解决方案可能针对 DRV84XX 系列、您能不能帮助提出 TI MCU 解决方案来替代此 ST MCU 器件、谢谢!

 

e2e.ti.com/.../MCU_2D00_STM32G070RBT6TR.pdf

 

e2e.ti.com/.../sllu222b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    让我联系电机驱动器团队、看看他们是否有建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我已将此事转交给 TI 的有刷和步进电机团队、他们将协助提供步进电机驱动器解决方案来重现 ST 的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard,

    STSPIN220具有0.4 Ω HS+LS RDS (ON)。 DRV8428具有1.5 Ω HS+LS RDS (ON)。 每个绕组的输出电流是多少。 如果 RMS 电流高于0.7A、我们可以检查 DRV8426或 DRV8424以支持 更高电流的应用。

    在 EVM 上、DRV84xxEVM 使用 MSP430作为控制器。 该固件可从 TI.com 获取

    此致、

    王丽