This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:与信号处理相关

Guru**** 2549670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988826/msp430fr5994-related-to-signal-processing

器件型号:MSP430FR5994

您好、Li、

    我开箱就安装好了、尝试读取温度、可以连接、但 无法获得任何读数。 在将套件与 GUI 连接之前、是否应通过 Code Composer Studio 对其进行编程? 如果是、Code Composer Studio 中是否有任何默认程序? 如何进行编程? 如何进行信号处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用哪种 GUI? GUI 不同、因此您已将固件下载到 MCU。

    我想您可以在 GUI 主页中找到这些材料。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

       我使用开箱即用演示 GUI。 在使用演示版本的 GUI 记录温度或数据之前,应该将什么程序转储到微控制器中?? 如何使用 GUI???

    请解释一下?

    此致、

    D. Nivethitha