This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:硬币和金属物体检测

Guru**** 2504625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986779/msp430fr2522-detection-of-coins-and-metal-objects

器件型号:MSP430FR2522

大家好、

 

我知道 CapTIvate 可以检测硬币和金属物体。

您是否有任何特定的文档?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们只针对人类拥有的规格、没有关于纽扣或金属作为触控物体的测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我知道没有关于纽扣电池或金属电池作为触摸物体的测试数据。

    您是否有任何其他文档、例如用于纽扣电池或金属电池作为触控物体的应用手册或白皮书?

     

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,库尔比斯

    我们提供了有关使用金属作为触摸面板的金属触控的应用手册、 以及更多信息。  

    我们可以使用 CapTIvate 技术来检测金属、我们有一些成功的应用案例、例如使用它来检测木板下的钉、或使用它来检测从显示计数器中取出的电话或在燃气灶旋钮中使用的电话等。 但我没有找到任何有关它们的论文。