This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:适用于3x5按钮和接近度的最佳解决方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CAPKEYPAD, MSP430FR2522, MSP430FR2672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989453/msp430fr2522-best-solution-for-3x5-buttons-and-proximity

器件型号:MSP430FR2522
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CAPKEYPADMSP430FR2672

我们正在设计一个具有3x5电容式触控按钮的键盘、我们需要接近唤醒功能。 我有 BOOSTXL-CAPKEYPAD 用于测试、它似乎运行良好、只不过它比我们想要的按钮少3个。

我在 CapTIvate 控制中心中设置了3x5按钮、并添加了接近传感器。 点击"auto assign"时、出现以下错误:"Sensor ximitySensor、Electrode TX00 is unconnected (传感器近端传感器、电极 TX00未连接)"。   

我将 TX00连接到其中一个引脚、似乎很高兴。

这是可以接受的任务、还是必须使用另一个具有更有吸引力的 IO 的 MSP430才能使其正常工作?

我真正想要的是尽可能获得最佳的接近感应距离? 请参阅下面的屏幕截图、了解我们的键盘 PCB 过早。
-是否可以使用其中一个 TX 通道并使用板周围的轨道增加它。 并同时对所有 RX 通道进行采样、以实现尽可能大的传感器?
-或者、当器件处于唤醒状态时、是否可以将 RX 通道用作接近传感器的自电容传感器、稍后用作互电容传感器?


请告诉我您是否可以使用引导我向正确方向使用接近的3x5键盘,或者是否需要切换到较大的 MSP430之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    以下是我的评论:

    如果您更关心成本、可以使用 MSP430FR2522。 您可以将所有按钮用作接近传感器。 但是、通过专用通道实现这一目的并不是更好的性能。

    2.如果您更关心性能、我建议您使用 MSP430FR2672