This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2110:我的程序代码在使用 code composer 时崩溃。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989488/msp430fr2110-my-program-code-was-crash-during-work-on-code-composer

器件型号:MSP430FR2110

此错误在工作时出现。 我不明白发生了什么。 该程序在工作期间崩溃。 您可以在附件中看到错误屏幕截图和代码。

请您紧急帮助我解决此问题吗?

谢谢、此致、

 

  e2e.ti.com/.../5074.code.TXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timer B 有两个独立的中断向量:一个应用于 CCR0、另一个应用于所有其他内容。 您已启用 CCR0中断和万物中断、但您仅提供 CCR0 ISR (TIMER0_B0_VECTOR)。  

    在上下文中、考虑到您已经有的代码、我建议您不要使用 CCR0中断、因为 TBIFG 中断会实现您想要的操作。 具体而言:

    1) 1)将 TIMER0_B0_VECTOR 更改为 TIMER0_B1_VECTOR、以获取万物中断

    2) 2)删除此行:

    > TB0CCTL0 = CCIE;// CCR0中断被启用

    [编辑:修复了细微的错误措辞。\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce。 问题已解决。 非常感谢。