This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:需要确认通信模块的使用情况

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989089/msp430fr5969-sp-need-confirmation-of-communication-module-usage

器件型号:MSP430FR5969-SP

各位专家、您好!

我的客户有以下问题。 是否有人可以确认什么可能或潜在的限制?

需要快速说明: 在航天级 MSP430FR5969-SP 微控制器上、方框图显示了3个通信模块、其中两个支持 UART、SPI 和 IrDA (eUSCI_A0和 A1)、第三个支持 SPI 和 I2C (eUSCI_B0)。  只需知道我是否可以为 UART 分配1个模块、为 SPI 或 SPI/I2C 分配另外2个模块?  将前两个模块分配到不同的接口格式时、是否存在任何时钟或数据速率限制?

方框图显示了 eUSCI_A0和 eUSCI_A1重叠、就好像两者之间存在联系一样、我需要尽可能完全独立地操作它们。

感谢您的帮助!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="84999" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989089/msp430fr5969-sp-need-confirmation-of-communication-module-usage "]方框图显示 eUSCI_A0和 eUSCI_A1重叠、就好像两者之间存在联系一样[/引用]

    我的理解是 、eUSCI_A0和 eUSCI_A1是同一类型模块的两个独立实例。 方框图上的"重叠"只是为了显示器件中有多个相同类型模块的实例。 查看引脚分配 eUSCI_A0、 eUSCI_A1和 eUSCI_B0不共享任何引脚、因此所有通信模块都可以一次性使用。