This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:查询

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989196/evm430-fr6043-inquiry

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5043

你好。  

 

我们的客户有兴趣使用 EVM430-FR6043。 此外、他还想了解以下视频中使用的小型电路板的相关信息、其中 还 介绍了 EVM430-FR6043:

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDqknsZIBxs 

 

我通过此视频链接附加了这些小型电路板的快照。

他的应用是测量呼吸流速。 他希望像在视频中一样进行设置。

 关于这一点、我们的客户想知道应该使用多少 kHz 压电传感器来测量呼吸流量。

 非常感谢您的支持。

 此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为这个演示是由 MSP430FR5043 (与 FR6043的区别在于没有 LCD)设计的、并且用于燃气表或呼吸机。 通常、我们建议使用500kHz 或200kHz 换能器。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您能帮助识别这些小型电路板的器件型号吗? 我查看了 FR5043产品文件夹、并在其中仅找到了 EVM430-FR6043。 您是否认为这些小型电路板仍然可用?

    感谢您的支持、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为此电路板应该是 TI 设计、现在不会发布到 TI.com。

    是的、FR6043和 FR5043之间唯一不同的是 LCD 模块。

    您应该使用 EVM430-FR6043来评估您的功能、因为此 EVM 具有 eZ-FET 和 USB-HID 功能、可用于连接 PC 进行调试。

    谢谢!

    此致

    Johnson