This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430Ware USB 使用定制板上的示例、从不枚举

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989083/msp430f5659-msp430ware-usb-using-examples-on-custom-board-never-enumerates

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP430WARE

定制板、但 USB 电路与 TI 开发板相同。 主板运行主要应用程序时没有问题。 包括 LCD、外部闪存、LED 等

通过 MSP-FET430UIF 重新编程、仅使用示例 USB 内容。 更改了端口初始化、使其符合我的板(示例将所有端口引脚抛出至 GND)。

X1 = 32768、X2 = 4.0MHz

使用 MSP430Ware 3.80.13.03。 已尝试 C0_SimpleSend 和 H7_Mouse。

在这两种情况下、程序似乎都以_TI_ISR_TRAP 结束。

我还添加了另一个线程的更改、该线程将功率级别降低到了 X2驱动器。 运气差。

Robert M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了问题。 我正在进入的 ISR 是示例代码弹出的所有未使用 ISR 的默认 ISR。 我的初始化代码有一个 RTC 中断集、并且我没有通过 RTC 中断复制。 一旦我发现、这些示例运行毫无瑕疵。