This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/987930/msp430fr2433-msp430fr2433

器件型号:MSP430FR2433

大家好!

LaunchPad (P1.0)的 LED 1随着时间的推移一直处于高电平。 我尝试了一些用于进行串行通信的代码、之后、即使编译了新代码、LED 也不会关闭(使用 的代码是 TI 资源中的 msp430fr243x_euscia0_uart_01.c 和 msp430fr243x_euscia0_uart_03.c)

代码正常编译、但我必须使用 LED 2来满足我的需求、因为 LED 1不响应。 就像 LED 记住了之前的指令并且与当前正在编译的代码之一相冲突一样。

如果是内存、是否有人可以指导我如何清除此注册表的内存?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、当 J10跳线存在时、LED1连接到 P1.0。  P1.0应该像任何其他 GPIO 一样由软件控制。 这个非常简单 的 Blink 示例项目应该会切换 P1.0上的 LED。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACm69VmFzCrUdOp1EX.hsA__IOGqZri__LATEST  

    还值得注意的是、P1.0也在左侧 BoosterPack 接头上。  是否有任何连接?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 JD

    是的、我已经尝试过您之前提到的代码、我刚刚再次尝试过、但它不起作用。 左侧 BoosterPack 接头未连接任何元件。 当最后一个 LED 由 USB 端口供电时、LaunchPad 一起亮起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、其他 GPIO 是否正常响应?   如果是这样、我唯一能想到的就是这个 GPIO 在物理上已经损坏了。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、其他 GPIO 正常响应。