This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6720:在通道序列模式(自动扫描模式)下如何使用 ADC10的 A0引脚?

Guru**** 2943440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989186/msp430f6720-how-to-use-a0-pin-of-adc10-when-in-sequence-of-channels-mode-autoscan-mode

器件型号:MSP430F6720

您好!

在将 P1.0和 P1.1连接到两个电压信号输入时、我尝试使用 P1.2引脚作为 UART RXD 引脚。 计划使用 通道序列模式(自动扫描模式)和 DMA 对 P1.0/A2和 P1.1/A1进行采样。 问题是、如用户手册中所述、在自动扫描模式下、ADC 采样将从 A2开始、并在 A0处停止。

我的问题是、采样 A0是否会影响 P1.2引脚作为 UART RXD 的功能?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 P1.2定义为 UART RXD 引脚而不是 ADC10输入、对 A0通道进行采样或不进行采样、似乎就可以正常工作。

    以下代码经过测试、可在 ISR 后台对 A0、A1、A2的所有3个通道进行连续采样。

    希望这将对他人有所帮助。

    P1SEL |= BIT0 | BIT1 | BIT2 | BIT3;     // Set P1.2, P1.3 to non-IO
    P1DIR |= BIT2 | BIT3;                   // Enable UCA0RXD, UCA0TXD
    
    // Inside ADC10 setuo block
    //P1MAP2 = PM_ANALOG;                   // Don't enable A0