This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:Uniflash 工具 XDS200烧录。 输出文件到 MSP430FR2676中

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989125/msp430fr2676-uniflash-tool-xds200-burn-out-file-into-msp430fr2676

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

1、MSP430FR2676是 Uniflash 工具 XDS200。 输出文件存储在 MSP430FR2676中。 如何将 XDS200连接到 MSP430FR2676?

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您想使用 XDS200将固件下载到 FR2676吗?

    如果是、我认为 XDS200无法做到这一点、您需要 MSP-FET/eZ-FET 或 MSP430-BSL Rocket。

    谢谢!

    此致

    Johnson