This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:超声波感应(USS)库、了解脉冲启动和 ADC 采集(μ µs)限制之间的差距

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988707/msp430fr5043-ultrasonic-sensing-uss-library-understanding-of-gap-between-pulse-start-and-adc-capture-s-limits

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

我们正在使用基于 EVM430-FR6047开发套件的 MSP430FR5043来校准新设计。

我们希望脉冲启动和 ADC 采集之间的间隙小于超声波感应(USS)库和/或设计中心允许的间隙。

如果设计中心设置为低于40us、则会提供错误/警告。  该算法 在设置为低于40时似乎不稳定、在26或更低时无法使用。  我们是否有人可以与我们交谈 、以便更好地提高 此参数的范围、以及我们如何以更快的方式捕获信号?  是否有其他可更改捕获开始时间的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在水模式下、脉冲启动和 ADC 采集(us)之间的最小间隔应为3us。 您可以 通过此链接找到更多信息。  https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/exports/USSLib_02_40_00_00/docs/UserGuide/UserGuide/ch_config.html#water-meter-configuration

    请先检查您的 GUI 版本和软件版本。 您还可以在 USS_userconfig.h 中更改这些配置、而无需 GUI。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    感谢您的回答。  我们熟悉文档中所说的可以放置该设置的内容、但由于我们看不到算法的代码、因此我们不理解为什么它变得不稳定、然后完全无法以较低的延迟时间捕获数据包。  时间越长、我们的系统就会错过第一个脉冲。  我们可以将其脱机、以便我可以解释项目的一些细节吗?  我们将于4月开始生产、但由于流量传感器的最终测试和校准问题、现在已经推迟了生产。   是否有方法可以直接发言来帮助解决此问题?

    我们还需要帮助了解 USS_Acoustic 长度以及在水算法中如何使用它。  在设计中心中、它似乎不可设置、我们仅在配置文件中看到引用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 在此处发送 ADC 捕获和 GUI 配置,也可以通过电子邮件 cash-hao@ti.com 进行讨论

    您可以忽略 USS_Acoustic 长度、因为我们没有在软件中使用它。

    此致、

    现金 Hao