This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:USB 桥接器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988668/msp430f5529-usb-bridge

器件型号:MSP430F5529

您好!  

我们希望将 MSP430F5529用作 USB 转串行桥接器(<60Mbs)、仅用于内部板上的 USB 数据、以连接 NVRAM 和处理器/FPGA。 没有端口或电缆、我们将仅使用 USB 数据线。  

 是否可以将 MSP430f5529的2 个用作 USB 信号两侧的桥接器?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、对于 USB 的两侧、似乎无法使用2x MSP430F5529。  在 USB 中、有一个主机和一个目标。  MSP430 USB 目前仅支持目标端、不具有 USB 主机或 USB OTG 的功能。   

    需要另一个器件作为 USB 主机。  TI 目前的最佳选择可能是 TM4C 系列中的一种。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以添加 Max3421芯片以创建 USB 主机:

    https://www.sparkfun.com/products/9947

    但是、我要提醒您 、USB 主机软件并不是很好。