This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:CAN't 清除 CSCTL7的 XT1OFFG

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988895/lp-msp430fr2476-can-t-clear-xt1offg-of-csctl7

器件型号:LP-MSP430FR2476

您好!

我尝试使用 LP-MSP430FR2476的外部振荡器。   即使对于开箱即用的 LP-MSP430FR2476示例、我在尝试清除 CSCTL7的故障标志 XT1OFFG 时始终会发现自己卡住、该标志始终保持为1。

什么会导致此类故障? 有什么建议吗?

此致

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开箱即用的 FR2476 Launchpad 32kHz 晶体未连接(将 R1-R4与附近的丝网进行比较)。 通过忽略晶体并使用 REFO 作为 FLL 基准、您可以获得相当好的结果。