请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 您好、E2E、
你好。
我们的客户正在使用 MSP430FR2355、他们在 UCSCTL 代号中遇到错误。 代码是否有问题? 请帮助 确定为 MSP430FR2355标记此标签的正确方法。 请参阅随附的代码图像和调试时的错误。

此致、
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E、
你好。
我们的客户正在使用 MSP430FR2355、他们在 UCSCTL 代号中遇到错误。 代码是否有问题? 请帮助 确定为 MSP430FR2355标记此标签的正确方法。 请参阅随附的代码图像和调试时的错误。

此致、
卡洛
看起来该代码是为 F5系列器件编写的。 [参考 F5用户指南(SLAU208Q)第5章"UCS"]。 与 FR2等效的是"CS"模块[参考 FR2用户指南(SLAU445I) CHAP 3 "CS"]重叠的区域很多、但某些字段可能已移动。
此外、FR2355的额定频率仅高达24MHz (大多数 F5系列的额定频率为25MHz)、因此 FLL 和 TimerA 常数可能稍有不同。
有关以24MHz 运行 FR2355的示例、请参阅此处的示例 msp430fr235x_CS_09.c:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFK8mofhwLZjDALGKMLkvA__IOGqZri__LATEST
[编辑:更正了拼写错误]