This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:错误#20:未定义标识符

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988949/msp430fr2355-error-20-identifier-is-undefined

器件型号:MSP430FR2355

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在使用 MSP430FR2355、他们在 UCSCTL  代号中遇到错误。 代码是否有问题?  请帮助 确定为  MSP430FR2355标记此标签的正确方法。   请参阅随附的代码图像和调试时的错误。  



此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来该代码是为 F5系列器件编写的。 [参考 F5用户指南(SLAU208Q)第5章"UCS"]。 与 FR2等效的是"CS"模块[参考 FR2用户指南(SLAU445I) CHAP 3 "CS"]重叠的区域很多、但某些字段可能已移动。

    此外、FR2355的额定频率仅高达24MHz (大多数 F5系列的额定频率为25MHz)、因此 FLL 和 TimerA 常数可能稍有不同。

    有关以24MHz 运行 FR2355的示例、请参阅此处的示例 msp430fr235x_CS_09.c:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFK8mofhwLZjDALGKMLkvA__IOGqZri__LATEST

    [编辑:更正了拼写错误]