This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们能否将 MSP FET 连接到互联网? 是否有任何相关文档?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988712/can-we-connect-an-msp-fet-to-internet-is-there-any-documentation-on-this

主题中讨论的其他器件:MSP430F5242

我们可以将 MSP 30连接到互联网吗? 是否就此提供了任何文档?

Micro - MSP430F5242

无线芯片  ATWINC1510

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvel:

    MSP430没有互联网模块。 您需要可用于连接无线芯片的示例代码、对吧?

    我想我们没有这些代码、可能需要咨询 ATWINC1510的供应商。

    谢谢!

    此致

    Johnson