This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:如何对工厂引导加载程序进行重新编程

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988300/msp430f5419a-how-to-reprogram-the-factory-bootloader

器件型号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

  当处理 JTAG 端口的锁定和解锁时、我最终会整体擦除引导加载程序。 我使用 Uniflash 查看存储器、在0x1000处、它都会被擦除(全部为0xFF)。

那么、我在哪里可以获取出厂引导加载程序、以便对其进行重新编程?

我不想以任何方式自定义引导加载程序;我想重新加载与全新 MSP430F5419A 器件上相同的引导加载程序。

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    恐怕您已经使用 TLV 数据擦除引导加载和 infomemo 了。 如果可能、请读出备忘录并检查数据@ 0x1A00至0x1A2C、如果数据存在、则可以通过重新编程的 BSL 代码恢复。 如果不存在任何问题、则需要更换芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hawken、对于 F5xx 系列、TLV 为 ROM、闪存信息存储器(包括段 A)对用户免费。

    Derek、我为我使用的器件准备了所有工厂 BSL (不幸的是、不是 F5419)、以便在您的情况下使用。 如果您需要相同的 BSL 二进制文件、唯一的方法是将其从相同的器件(相同的批次)转储。 另一种方法是在 TI BSL 源代码中查找较旧的 BSL 版本(如果您还记得已擦除 BSL 的原始版本)、对其进行编译并刷写器件而不使用 BSL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zrno、您是对的。 谢谢!

    我将检查我们是否可以支持 BSL 代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从 www.ti.com/.../MSPBSL_CUSTOMBSL430找到引导加载映像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我使用了 Uniflash:内存浏览器,看起来 TLV 数据仍然在那里,从0x1A00到0x1A8F。 如果器件的批量擦除也会擦除这些内容、我会感到很惊讶。 这本来会很糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请从上面的链接下载 BSL 并使用 uniflash 刷写它。 如果正常、请关闭会话。 谢谢! 祝你度过美好的一天!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢。 我阅读了引导加载程序手册、并验证'5438A 加载程序将与我使用的'5419A 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5419和5438的数据表相同、BSL 引脚也相同(P1.1和 P1.2)。

    我有5435 (非 A)的出厂二进制文件、如果可以、可以将其附加到这里。