This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:请求有关用于同步 ADC 的 SD24B 触发发生器的支持。

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/987240/msp430f67791a-request-for-support-about-sd24b-trigger-generator-for-synchronizing-adcs

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

尊敬的 TI 专家:

我问一个与 SD24B 操作相关的问题。 在1.2.12节触发发生器中、有人提到这个功能"SD24_B 模块提供了一个触发发生器、此触发发生器允许外部模块(例如其它 ADC)与 SD24_B 同步 请查看以下部分。

触发发生器部分快照

目标:现在我将使用 MSP430F6779 EVM。 在我们的应用中、如果可能、我们希望将 SAR ADC 与 Σ-Δ ADC 同步。 或者、我可以说我需要正确管理两个(Sigma Delta + SAR ADC)中断。

我在上面提到的部分中找到的数据表。 但我可以看到、此功能适用于 MSP430F677x (1)(A)、因此我相信它不适用于我的 EVM。 我已经检查了"1.3.3 SD24BTRGCTL 寄存器"中的配置是否是这种情况所必需的、并且它具有中提到的第二高优先级(1.3.6 SD24BIV 寄存器)。 我正在为新芯片安排另一个 EVM、但同时是否有人已经使用了此功能? 如果是这样、任何信息都将对启动此过程非常有用。

非常感谢您的参与。

此致、

马来语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马来语、

    您是否希望在 Sam Times 中触发 ADC 和 SD24? 我这个 MSP430F67791A 具有这个函数。

    谢谢!

    此致

    Johnson