This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5858:时钟寄存器

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988273/msp430fr5858-clock-register

器件型号:MSP430FR5858

我有关于 MSP430FR5858时钟寄存器设置的技术问题。

最近、我们发现我们在 MSP430FR5858的 CSCTL4寄存器中为 HFFREQ 设置了错误的值。

我们将16MHz 用作 HFXT。 但 HFFREQ 设置为0至4MHz。

MCLK 和 SMCLK 使用 HFXT 作为时钟源、并进行4分频(在 CSCTL3上)。

我们将修复此部件以适合我们的 HFXT。

但我想知道它在设置错误时的行为。

因为我们的原型器件使用了错误的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    这些位为您正在使用的晶体的频率以及控制电源管理单元选择驱动强度。

    您使用的晶体在启动时具有较低的4MHz 驱动强度、但可能还不错、因此不会造成损害。  进行更改、您应该会觉得很好。