This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:FR2155 VQFN (40引脚)的 IC 插座板

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RHA40A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988117/msp430fr2155-ic-socket-board-for-fr2155-vqfn-40pin

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RHA40A

各位专家:

我的客户正在寻找用于非板载编程的 VQFN (40引脚) IC 插座板。

TI 是否有任何支持选项?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查找:https://www.ti.com/tool/MSP-TS430RHA40A?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware 并从 TI.com 订购。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP-TS430RHA40A 的引脚排列似乎与 FR2155的引脚排列不匹配。

    请确认。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 MCU 插座板、我们针对不同的封装进行开发、并扇出所有引脚、以便您可以在外部连接正确的外部引脚。 因此、您可以使用插座板并修改外部连接。 RHA 封装与 FR2155RHA 封装相同。 因此您可以使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍肯、您好!

    谢谢你。 我明白了。

    我们能否共享此电路板的 IC 插座制造商和产品编号信息?

     此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我可以在数据表中找到 BOM。

    此致、

    Uchikoshi