This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-GCC-opensource:可以在同一台 PC 上与 CCS 单独使用?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-GCC-OPENSOURCE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/987943/msp430-gcc-opensource-can-be-used-separately-with-ccs-on-same-pc

器件型号:MSP430-GCC-opensource

大家好、

你好。

在某些项目上、客户喜欢使用独立的 MSP430-GCC-opensource、而在 Code Composer Studio 中、客户希望使用附加 GCC。 他能否在同一台计算机上同时使用两台计算机、而不同时使用这两台计算机、从而导致彼此冲突?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请将它们安装到2个不同的文件夹中、并使用命令行来执行 GCC 编译器。 并在 CCS 中选择正确的编译器版本。 它不会相互冲突。