This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:通过 CLA 命令使用调试器对 MSP430F6736AIPN 进行编程

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430F5510, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/987597/msp430f6736a-programming-of-msp430f6736aipn-by-using-debugger-over-cla-command

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FLASHERMSP430F5510UNIFLASHMSP-FET

大家好、

我的产品正在投入生产、希望通过 Linux 上的命令行参数实现自动化、

请指导我们如何做到这一点?  

是否有相关应用手册?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是不是要使用调试器对6736 MP 进行编程?  

    出于可靠性原因、我建议 将 MSP-GANG www.ti.com/.../MSP-GANG 用于 MP。 它可以支持通过脚本进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个开源 MSP-Flasher 可在 Linux 中编译、并由 CLI 与 TI FET 结合使用以进行闪存。

    AFAIK、MSP-GANG 在 Linux 上不工作、并且没有用于 MSP-GANG 的 CLI。 我不明白为什么给客户这个选择是如此大的问题...

    MSP@Linux:~$ FLASH -f test_msp430f5510.txt -e -w -v -crcr -mrr

    文件:"test_msp430f5510.txt"
    @8000 32768字节
    总大小: 在
    
    ttyACM0找到32768字节 SBW+
    
    获取器
    件# JTID 保险丝器件核心硬软 LotWafer DieX Diey0
    91 OK 3081 2106 10 B7A50951 0A00 1100
    1 91 OK 3180 1104 12 013BB046 0D00 1E00
    2 91 OK 5435 0100 10 ADE98146 400 091 2000
    3 OK 3180 1104 12 013BB046 1200 1E00
    4 91 OK 3080 1104 30 10 B15B9446 2000 1700
    5 91 OK 3180 1104 12 34449346 2200 3600
    6 91 OK 3881 1106 10 219CA446 1800 0F00
    7 91 OK 3180 1104 12 013BB046 2700 2E00
    
    
    
    写擦除
    时间:423ms 速度:75.7kB/s
    
    验证
    时间:159ms 速度:201.3kB/s
    
    CRC 修订
    文件#0#1#2 #3#4#5#6#7
    C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841时间
    :40ms 速度:800.0 kB/s
    
    边界读取模式
    文件#0 #1 #2 #3 #4 #6 #7
    0 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841
    1 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841时间
    :460ms 速度:69.6KB/s
    
    释放设备
    
    总时间:1268ms 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    你是对的。 MSP-Gang 本身无法支持 Linux。 您可以将 TI 的 Uniflash 用作支持 Linux 和 MSP-FET 的官方工具。  www.ti.com/.../UNIFLASH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    明白了。 我认为这在 Linux 平台上很有用。 我可以通过 Linux 获取此操作的所有步骤和命令吗?

    我将使用它在后台闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    安装 Uniflash 后、已安装文件夹中会有一个快速入门指南文档。 请阅读手册并了解如何通过命令行控制编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 感谢您的更新。