This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:有关 USS 流量计的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/982897/msp430fr6047-questions-about-uss-flow-meter

器件型号:MSP430FR6047

大家好!

我将与 MSP430FR6047一起用于流量计应用。 我的设置要求微控制器作为主器件、MSP430FR6047作为从器件。 它们使用 I2C 进行通信。

我对配置参数有几个问题:

  • 我的想法是使用(稍作修改)由超声波设计中心在我的主系统中生成的头文件、并使用这些文件更新 MSP430FR6047中的配置参数。 这是安全操作还是需要包含一些其他文件? 请注意、我的主设备不是 TI 微控制器、因此我无法使用 TI 库。 如果这种操作很困难、有更好的方法可以使用超声波设计中心生成的文件来更新配置参数?
  • 我已经阅读了要更新配置参数、我需要使用请求应用程序配置更新命令(0x96)、但我不清楚何时必须发送此命令。 我必须在发送配置参数之前或之后发送此命令?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iuca、

    我为延迟的响应而不作准备。

    是的、可以使用从 GUI 生成的头配置文件。  您的其他 MCU 供应商提供的标准 I2C 驱动器应该可以正常工作。

    应在配置参数之后发送请求应用程序配置更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、您好、我也很抱歉耽误您的回答。

    我们采用了使用 xml 导入用户数据的方法、因此我的第一个问题得到了解决。  

    现在、问题似乎是了解正确管理 MSP430 USS 的各种命令的正确顺序。  

    但是现在我没有任何问题、非常感谢 Eddie!