This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47127:UNIFLASH v6.1.0中的代码安全选项。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47127, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986679/msp430f47127-code-secure-option-in-uniflash-v6-1-0

器件型号:MSP430F47127
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-Flaser

我将 MSP430F47127用于我们的仪表产品。

为了在生产中对其进行编程、我们计划使用 UNIFLASH v6.1.0。

我们想知道此版本中提供的代码安全选项是否会为我们的代码提供安全保护、以及是否可以在生产线上部署。

如果是、它将提供什么级别的安全性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高选择

    本文档描述了您应该能够在生产中使用的 JTAG 访问安全特性:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau320ai/slau320ai.pdf

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    由于本文档建议了多种保护器件的方法、如硬件保险丝熔断或电子保险丝熔断等、Uniflash 使用这些操作来保护器件。

    此致、

    SELEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高选择

    我们通常指导用户    在进行生产编程时将 Elprotronics:www.elprotronic.com/.../fet-pro-430-lite 与 MSP FET 编程器或 MSP GANG 编程器配合使用:www.ti.com/.../  尽管 Uniflash 可能通过命令行界面支持此功能、但 Uniflash 命令行界面的文档 现在显示为已关闭(我将单独检查)。

    我们 MSP 产品的常见安全特性包括 JTAG 密码和保险丝保护。  https://www.ti.com/lit/ug/slau319ad/slau319ad.pdf 的第3.6节中还介绍了 BSL 的密码保护命令 。

    BR、
    Leo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高选择

    作为替代方案、您还可以使用我们的 MSP430闪存器实用程序。 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slau654e/slau654e.pdf 的第7.4节 介绍了如何保护器件。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我们将尝试 MSP43 Flasher 实用程序。

    此致、

    SELEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以将 Uniflash 软件用作 MSP Flasher 本身、表示 Unifash 与基于 GUI 的替代产品相同?  

    请帮助总结一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、MSP-Flasher 是开放源码 CLI、Uniflash 不是开放源码、没有 CLI。

    MSP430F4xx 与硬件 JTAG 保险丝(只熔断一次、由主器件提供6.5V 电压)。 它几乎可以与任何 TI 软件工具一起使用。

    如果此器件没有"特殊之处"(可在器件数据表中找到)、并且它是典型的 F4xx 成员、则在 JTAG 保险丝熔断后、只有剩余的用于固件访问的选项是具有正确密码的 BSL (矢量空间)。