This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:MSP430FR5989 ESI 校准问题

Guru**** 2511465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/987641/msp430fr5989-msp430fr5989-esi-calibration-issue

器件型号:MSP430FR5989

您好、先生、

一位客户正在使用水表。 运行速率为100KU/Y  

根据我们的2LC 水表计划指南、安装后、设备将打开、水表的金属盘需要运行一段时间进行校准、然后可以开始进行正常校准。 但是、安装后可能无法立即校准客户的水表、水表无法处理测量。 这将导致用户丢失其信息。  

1.根据问题、客户是否可以在校准后保存参数、而 这些参数在安装后可以恢复?

2.根据问题1),如果这些参数可以恢复,则需要保存哪些参数以及如何恢复?

 到目前为止、客户正在尝试在校准后保存 ESIDAC1R0-ESIDAC1R7值、但代码不 会转到 SET_DAC 函数进行校准。 这将导致 ESI 中断无法正常工作、并且测量结果不正确...

希望尽快获得帮助。

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    客户可以将 TSM PSM 和 DAC 寄存器值保存在 FRAM 中、并在 MCU 复位后加载这些值、无需校准。  

    您可以要求客户在这些寄存器值从 FRAM 加载后读出这些值、然后在运行校准功能后与寄存器值进行比较。 它可以为我们提供一些线索、让我们了解他们为什么会看到计数错误。

    此致、

    现金 Hao