This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:未显示搜索结果

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986851/msp430f5659-search-results-not-showing

器件型号:MSP430F5659

大家好、

我习惯在编辑视图中有一个包含搜索结果、错误等的右侧窗口。

打开"Getting Started"页面并关闭它、使我的观点变得不正确。 错误和搜索权限窗口消失

我尝试重置我的编辑视图、但它始终会使我返回到该设置、这是无用的(我希望搜索窗口位于屏幕右侧)

如果我使用 Ctrl+H 进行 C/C++或文件搜索、我将无法看到搜索结果。 我怎样才能像以前一样始终打开搜索窗口? 我认为它以前是默认编辑视图的一部分。 我甚至不能使用此空编辑视图、也不能使用搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用这个和文件序列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我显然有一个错误、因为这不起作用、在按下 Enter 后搜索选项卡不会显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试询问 stackoverflow、提供的解决方案不起作用。 这看起来确实是我的 CCS 中的一个错误、但即使我卸载、重新安装、也会出现相同的问题。 我需要完全卸载高速缓存并清除所有内容、以便下次安装 CCS 时可以从头开始  

    stackoverflow.com/.../66697989

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卸载并重新克隆 Repo 可以解决问题。 CCS 的元数据文件夹有问题、我不知道是怎么发生的。