This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:与 TDC1000与放大器通信;TDC7200

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, MSP-EXP430FR2433, TDC1000, TDC7200EVM, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/987390/msp-exp430fr2433-communicate-with-tdc1000-tdc7200

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件:TDC7200、 TDC1000、 TDC7200EVM、 MSP430F5529

大家好、团队、
我有 MSP-EXP430FR2433和 TDC1000 & TDC7200原理图、您能给我提供有关接线和代码的说明吗?
提前感谢

此致

Manos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估板 MSP-EXP430FR2433

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emmanouil、您好!

    我们为 TDC7200EVM 中的 TDC7200提供了 MSP430F5529代码。  您可以查看将代码移植到 FR2433、但我们没有特定的 FR2433示例。  在 TDC1000上、唯一的示例是 C2000微控制器。   

    也可以在 TDC7200EVM 文件夹中找到原理图和设计文件。  我建议遵循此步骤进行连接。

    https://www.ti.com/tool/TDC7200EVM 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    此致

    Manos