This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:USB PC 主机下载软件

Guru**** 1192210 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK, MSP430F5659
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/983070/msp430f5659-usb-pc-host-download-software

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSPWAREMSP430USBDEVPACK

你(们)好  

Visual Studio 主机软件是否仍然可用、不是基于 Python 的、可供 USB 下载? 我尝试从应用手册(红色链接)下载它、它显示"处于维护状态"。 它不在 MSPWARE 文件夹中。 谢谢、

MSP430Tm微控制器的 USB 解决方案旨在使此过程简单明了。 此器件包含一个基于 USB 的片上引导加载程序、并且 TI 提供了一个 Windows 源项目来下载可被快速定制的固件。 此源代码可使用 Visual C++ 2008 Express 构建、Microsoft 免费提供。 有关 MSP430 MCU 的 USB 支持软件、请参阅 MSP430 USB 开发包(MSP430USBDEVPACK)。 本指南面向创建基本 USB 固件升级系统的开发人员。 如果用户希望定制更新过程或希望深入了解底层引导加载程序、可咨询通过引导加载程序创建基于闪存的定制 BSL (SLAA450)和 MSP430编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    抱歉、该网站正在升级为新格式。  您可以在以下页面的"下载选项"部分找到该选项。

    https://www.ti.com/tool/MSP430USBDEVPACK 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    下载我要查找的内容时仍然遇到问题。 当我选择下载选项并尝试下载"固件升级示例"时、我会收到此消息

    嗯… 无法访问此页面

     看起来 downloads.ti.com/.../MSP430_USB_Firmware_Upgrade_Example-1.3.1.2-Setup.exe 上的网页 可能有问题、或者可能已永久移至新的网址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用该 VS 代码的修改版本作为可执行文件了一段时间。 我的笔记本电脑崩溃、因此我丢失了源代码。 我担心的是、TI 不再为其提供支持。 是否可以将该源发送给我。 可能安全地发送到我的电子邮件? 我不希望 TI 支持使用它。

    谢谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F5659

    您好!

     下载此软件时仍有问题。 我收到这条消息

    谢谢!

    无法访问此站点

     downloads.ti.com/.../MSP430_USB_Firmware_Upgrade_Example-1.3.1.2-Setup.exe 上的网页 可能会暂时关闭、或者可能已永久移至新的网址。

    ERR_INVALID_RESPONSE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我现在也会得到该误差。  我将对此进行检查、并将在备份后立即通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    网站错误仍未解决。  我将向您发送一个友谊请求、在该请求中、我可以向您发送一个直接链接来下载该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我能够下载这些文件。 但我无法构建它。 您知道 VS 的哪个版本可以使用吗?

    谢谢