This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2110:将引脚用作捕捉输入

Guru**** 2517210 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986289/msp430fr2110-using-pin-as-a-capture-input

器件型号:MSP430FR2110

大家好、  

您能否检查以下请求并提供建议:

"

我想使用 TB0.1 (P2.0)引脚作为捕捉输入。 此外、您还知道 msp430fr2110中只有一个计时器 B0。 但 TB0.1引脚由 CCI1A 和 TB1模块控制。 如何在 MSP430FR2110中将 TB0.1引脚设置为捕捉输入?

"

提前感谢  

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    为了将 P2.0配置为 TB0.CCI1A、根据数据表中的表6-35:P2DIR.0 = 0和 P2SEL.0 = 01。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    您能否查看反馈并提出建议:

    "

    我 检查了该表。 我不知道如何精确地计算 CCIS 位的值。 您知道 MSP430FR2110中有一个 TB0计时器。  在用户手册第411页的表14-8中。 TBxCCTLn 捕捉/比较控制寄存器。 该 x 值表示定时器编号值。 例如、对于 TB0CCTL0、x=0、因此我可以为捕捉输入设置 CCI0A。 如果我想将 P2.0 (TB0.1)用于捕捉输入、我必须将 TB1CCTL0寄存器置位。 不是吗? 如果是、则在 msp430fr2110中不定义 TB1CCTL0寄存器。 请告知我此主题吗?

    "

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TB0.CCI1A 指的是 TB0CCTL1、而不是 TB1CCTL0。

    [编辑:不要忘记设置 SYSCFG3:TBRMP [参考数据表(SLASE78C)表6-12、注释(1)]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce。

    此致、