This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:如何减小 RAM 大小和代码大小?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/985734/msp430f5172-how-to-reduce-ram-size-and-code-size

器件型号:MSP430F5172

尊敬的 TI 团队:

关于 MSP430xxxx MCU、

如何减小 RAM 大小和代码大小?

我们希望了解这些信息。

您能提供多种方法吗?

谢谢、

Kirk Zhang /司机团队

串行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    请帮助检查本文档是否对您有用:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa801/slaa801.pdf

    谢谢!


    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnson,

    关于速度和大小、"速度"是指运行速度还是编译速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    运行速度。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我们已根据您提供的指南中的前两个选项调整了 CCS 的设置。 我自己的项目代码确实可以减小大约400字节的闪存大小、但我同事的项目无法完全减小。 我们的 MCU 模型是相同的、但他的代码更丰富一些。 他调整了第二个选项(从大到小)、甚至没有编译。

    2.如果我将其设置为0 (大小), 运行速度有多重要? 这是否显而易见? 它会影响我们的处理速度吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    Q1: 优化的大小取决于可在代码中进行优化的内容、因此并非每个代码都可以进行优化。 也许您可以尝试 IAR。 通常、IAR 编译的代码大小将小于 CC。

    Q2:对您的功能没有重大影响。

    谢谢!

    此致

    Johnson