This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:权衡缓冲 ADC 的选项并增大存储器大小

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964, MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986453/msp430fr5964-weighing-options-for-buffered-adc-and-increasing-memory-size

器件型号:MSP430FR5964
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2422

您好-

当我首次发布有关缓冲 ADC 解决方案的问题时、TI 建议查看 MSP430FR2422。  鉴于 FRAM 能够缓冲 ADC 数据、该器件看起来非常有吸引力。

当我熟悉此器件时、我发现还有其他更多 FRAM 选项。  

我的主要目标:

  • 8-10个 ADC 通道
  • 最小200 kS/s
  • SPI 和 I2C 数字输出
  • 缓冲至少7000个要上传的样本以进行后处理。  样本越多越好、因为这为我提供了更多的选项来获取我可以捕获的内容。

MSP430FR2422选中了我的大部分框。  但是、查看其他选项、我看到的器件具有高达256KB 的 FRAM。  例如、我看到 MSP430FR5964具有256KB FRAM 和一个12位 ADC。 但是、随着这些器件的 FRAM 尺寸增大、它们还具有许多其他我可能不需要的功能。

我的目标是找到可用于大多数 FRAM/SRAM 的最小封装。

MSP430FR5964是否也符合我的标准、是否有任何原因不会与 MSP430FR2422遵循相同的工作方式?  TI 是否会推荐其他器件?

谢谢、

Tom