This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:使用 MSP-EXP430FR2433对 MSP430FR6047进行编程、从而创建超声波水流量计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/985711/msp430fr6047-programming-msp430fr6047-using-msp-exp430fr2433-creating-ultrasonic-water-flow-meter

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433

大家好、团队、
请告诉我是否可以使用 MSP-EXP430FR2433对 MSP430FR6047 MCU 进行编程 。

我需要订购硬件并了解需要购买的组件。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garfalakis、

    是的、MSP-EXP430FR2433具有 eZ-FET、因此能够对 FR6047 (VCC GND SBWTDIO SBWTCK)进行编程。

    PS:eZ-FET 能够对 SBW 内的所有 MSP430进行编程。

    另一个问题:

    EVM430FR6047具有三个部件:eZ-FET、USB 桥接和集线器、FR6047。 实际上、您只需要在应用中设计 DE6047 sch/布局。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    此致
    Manos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:
    为了从 FR6047原理图中订购、
    我需要以下主要部件:

    2个晶振 x 8MHz (HFXOUT、HFXIN 和 USSXOUT、USSXIN)

    1个晶振 x 32.768kHz (LFXOUT、LFXIN)

    用于电源的 TPS6247 x 降压转换器 DC/DC

    1个 FH1138P x、如果我想集成 LCD 显示屏

    还包括必要 的 LED、电阻器和电容

    对于与数据记录器或 MSP 的通信、我可以使用 SPI 通信。

    对于1MHz 传感器、如果我想升压直流、您有何建议?  

    通过 EXP430FR2433的 EZFET 加载固件

    这些是正确的吗?

    此致

    Manos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manos、您好!

    正确、如果您想升高传感器电压、可以参考此 TI 设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01486

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约翰逊!

    此致

    Manos