This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:CCS10 + EnergyTrace 错误

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986426/msp430fr6989-ccs10-energytrace-error

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

我总是会得到该误差

无法创建零件的控件

com.ti.xpcom.XPCOMException:函数"findRegisterByName"返回错误条件 (0x80780001)
   com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.callXPCOMMethod(Native 方法)
   com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.invoke(XPCOMJavaProxy.java:105)
   com.sun.proxy.$Proxy61.findRegisterByName(Unknown 来源)
   com.ti.debug.engine.impl.RegisterServer.findRegisterByName(RegisterServer.java:36)
   位于 com.ti.dvt.energytrace.uIA.transport.getJStateRegister (Transport.Java:1168)
   网址为 com.ti.dvt.energytrace.dp.MSPPowerAnalyzer.getJSt

当我首次安装 CCS10时,EnergyTrace 会平稳地运行一到两次。 然后、我得到上面的误差。

Windows 10版本2004

Java 8.281

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试 清理工作区文件夹吗? 如果这不起作用、请尝试 清理 CCS 目标缓存文件

    如果上述两项均失败、请指定所使用的确切 CCS 版本(例如、最新版本为10.2.0)、以及是否使用了标准 EnergyTrace 或是否为 EnergyTrace++。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 JDK 15.0.2后,该问题已解决,试图解决 FlowESI 应用程序的连接问题。