主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994
大家好、
我在 MSP430FR2433器件上遇到了一些无法解释的 DCO 问题。
我在使用 DCO 时未启用 FLL、我看到一些奇怪的行为。
当 DCO 抽头保持恒定时、我会看到输出频率发生离散跳转。 在某些器件上、我看到频率的离散跳变高达0.5%。 输出似乎在两个离散频率之间来回跳转。 这似乎在毫秒级上随机发生。 我希望 DCO 会随着时间的推移而漂移、但我对这种行为感到困惑。
请注意、MOD 被禁用、FTRIM、RSEL 都是恒定的、CPU 处于 LMP0睡眠/不执行代码。 跳频似乎与硬件直接相关。 我已经在各种器件的 DCO、FTRIM 和 RSEL 的各种常量值下对此进行了测试。 不稳定的程度似乎因零件而异。
我想知道这是否是正常行为、这是此 MCU 中使用的 DCO 硬件固有的行为、以及是否有任何方法来量化或预测 DCO 在频率之间跳变的频率和距离。 (例如、是否有与此行为相关的最小/最大/典型值?)。
在下面附加的图表中、中心频率(0)为180kHz。 在 SMCLK 输出端测量频率。
感谢您提供任何信息。
谢谢、
Gary