Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
您好!
我们正在使用 MSP430G2553 MCU、我们有多种模式、在这些模式下、两个计时器都与 GPIO 中断一起使用。 我们还将 RO_PINOSC_TA0_WDTp (.measGateSource= GATE _WDT_SMCLK、 .accumulationCycles= WDTp_GATE _8192)用于2个按钮。 MCU 使用 TA0作为通用计时器、计时器在每次扫描按钮后加载并启动。 定时器与 SMCLK 一起运行、并且在 ID_3连续模式下运行。
我们还使用 TA0CCR1来生成 PWM (将不同的值加载到 TA0CCR1、设置和清除 GPIO)。 此部件工作正常。
我们有一种使用 TA1 (时钟为 ACLK、模式为向上计数模式)和 GPIO 中断的模式。 当我们启用该模式并使用不同的值加载 TA1CCR0寄存器时。 GPIO 中断每10ms 触发一次、我们将清除中断标志并更改边沿、我们将重新加载 TA1CCR0寄存 器并在 ISR 中启动计时器、在这种情况下、PWM 不会正确生成。 PWM 输出引脚将在一 段时间内保持高电平或低电平。
有人能告诉我如何解决这个问题吗?
谢谢、
Sreekanth