This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:对于 SPI 从器件、应该不需要 USCIB0时钟定义?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986474/msp430fr2433-uscib0-clock-definition-should-be-unnecessary-for-an-spi-slave

器件型号:MSP430FR2433

团队、

我们的客户正在使用 FR2433、并对 SPI 从时钟有疑问。

他们最初有 用于定义 USCIB0时钟的应用代码、但为了实现正确操作添加了代码。

 添加到 void SPI_init (void)的代码:

   UCB0CTLW0 |= UCSSEL_SMCLK;              // SMCLK

   UCB0BR0 = 0x01;                          ///1、fBitClock = fBRCLK/UCBRx

   UCB0BR1 = 0;        

 但 为什么需要进行这种更改?  对于 SPI 从器件、应该不需要添加 USCIB0时钟定义?   

 我认为器件/CCS 项目内的时序仍然存在一些相互依存关系、但欢迎提出任何进一步的评论或澄清。

感谢您的澄清。

Ty、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、你(们

    模块的时钟是必需的。 来自主机的时钟仅用于接收数据、而内部时钟则用于使模块中的其他部件正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gary、是的、这很有道理、也证实了我们的假设。  感谢您的回复。

    Ty、

    是的