This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:MSP430AFE SD24 ENOB 或 SINAD 或 SNR 与放大器;THD

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/985603/msp430afe221-msp430afe-sd24-enob-or-sinad-or-snr-thd

器件型号:MSP430AFE221
主题中讨论的其他器件:MSP430F2013

我完全找不到任何有关 MSP430AFE 范围内 SD24器件质量的详细信息。 不在数据表、器件系列指南或 E2E 论坛中。 没有 SINAD、没有 ENOB、没有 SNR 或 THD。 当然、德州仪器会知道 有关其产品的这些重要详细信息 、但我在哪里或如何找到这些信息?

具体而言、如果 我只关心0-150Hz 信号带宽并具有+-160mV 差分信号范围、我需要知道可以获得什么 ENOB (或 SINAD)。

SD24被称为"SD24_A"类型。 这是否意味着我可以在其他一些技术文档中找到详细信息? 或者 SD24_A 是否可以在不同器件之间变化?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您指出这一点。 请允许我花几天时间来了解一下这个问题、然后返回给您。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我不确定数据表中为什么没有该数据、但我建议参考 MSP430F2013数据表。 SD16_A 和 SD24_A 模块非常相似、所以性能数据应该接近。 另一个很好的参考是 《MSP MCU 上 Σ-Δ ADC 的常见问题解答 》应用手册。

    此致、

    James