This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:《用户指南》中关于 CLRA 仿真的定义不明确

Guru**** 2383040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986457/msp430fr5989-user-s-guide-is-ambiguous-on-emulation-for-clra

器件型号:MSP430FR5989

《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》(文献编号 SLAU367P)在 CLRA 指令的仿真上含糊不清。

第4.5.2.5节"扩展仿真指令"显示了将"CLRA Rdst"仿真为"MOV #0、Rdst"。

第4.6.4.4节"CLRA"显示了将"CLRA Rdst"仿真为"MOVA #0、Rdst"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MOVA 是支持20位操作数的指令。

    谢谢!

    此致

    Johnson