This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PINMUXTOOL:适用于 MSP430

Guru**** 2581685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/985464/pinmuxtool-for-msp430s

器件型号:PINMUXTOOL

您好!  

PINMUXTOOL 不支持 MSP430 MCU。 因此、是否有一个类似的工具能够实现?  

此致、

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    不幸的是、没有。 有几个代码示例展示了如何配置引脚以在 Resource Explorer 中与不同的外设配合使用-但不支持专用工具。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、  

    感谢您的回答。 您指的是什么示例?  

    此致、

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    ADC、定时器和各种外设功能的示例有很多、这些示例展示了如何将 GPIO 引脚复用以用于不同的内部模块。  (此信息也在数据表/系列用户指南中。)

    BR、
    Leo