This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:和 MSP430FR5969

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986392/msp430fr6989-and-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

您好!

你好。

我们的客户有关于 MSP430FR6989和 MSP430FR5969的问题。 请参阅下面的内容。

"当我使用 fr6989时、我有一个问题。 Fr6989和5969似乎使用相同的库函数、而 Grace 在使用 grace 时没有6989。 我不认为 TI 公司没有处理6989。 fr6989是否与寄存器中的5969相同? 如果有任何差异、请告诉我。 非常感谢。"

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    通用模块的寄存器组应相同、因为这两个模块都属于同一系列用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf

    一个器件可能具有另一个器件不像 LCD 或 ESI 那样的模块。

    希望这对您有所帮助。

    BR、
    Leo