This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:在考虑 SD 转换器#39;s 梳状滤波器和总 RAM/闪存的情况下、需要有关芯片建议的帮助。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/985878/msp430afe253-need-help-with-chip-advice-considering-sd-converter-s-comb-filter-and-total-ram-flash-memory

器件型号:MSP430AFE253
主题中讨论的其他器件: MSP430I2041

大家好、

目前我正在使用一个 MSP430AFE253,其中 SD24转换器的配置; 
SD24转换器的时钟= 8MHz/64=125KHz, OSR 比率= 512。 因此、将梳状滤波器配置为具有 高达125KHz 的衰减带、陷波为 244Hz 的倍数。


现在、由于 AFE253器件的存储器较小、并且考虑更新具有较高 RAM /闪存的器件、我们面临一些问题;至少需要2k RAM、32K 闪存。

首先、我们考虑  了 MSP430I2041、认为它是一个不错的选择、但随后我们意识到它具有1.1MHz 的固定 SD 转换器时钟速度、并且 OSR 仅高达256。

 
我们希望保持 AFE253中梳状滤波器提供的滤波效果不变。


那么,使用 I20xx 系列芯片是否有任何方法/权变措施来实现这一目的??? 是否可以通过软件实现缺口组中缺失的部分? 这 是正确的方法 吗?(假设 MSP430没有 FPU)

如果不是  、我也很欣赏 SD 转换器附带的其他一些芯片系列的建议(SD16也可以。) 我们可以为 相同的滤波器参数配置的滤波器。


我希望能有快乐和健康的日子,İlker。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我不确定是否有软件权变措施可将滤波器应用于 I2041器件。  让我四处询问、看看我是否能在这里为您提供意见。   

     至于替代器件、是否还有其他要求?  我找到 了 MSP430F6721 、它有一个 SD24_B、看起来它可以满足您现有的采样率和 OSR 以及内存要求。    

    请看一下该器件系列并告诉我。   

    谢谢、

    JD