This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:TIDA-00462 &放大器;BOOSTXL-SHARP128

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00462, MSP430F5172, BOOSTXL-SHARP128, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/985272/msp430f5172-tida-00462-boostxl-sharp128

器件型号:MSP430F5172
主题中讨论的其他器件:TIDA-00462BOOSTXL-SHARP128MSP430FR5969

尊敬的 TI 团队:

我们将按照示例应用 TIDA-00462 (使用 MSP430F5172)演示超声波应用。 电路板是制造的、看起来工作正常(至少在发送器侧)。 但是 、需要与 TIDA-00462配合使用的显示屏是 430BOOST-SHARP96、这种情况已过时。 我们已检查 BOOSTXL-SHARP128是否与引脚兼容、但它不是即插即用的、我想需要更改新显示屏(BOOSTXL-SHARP128)的驱动程序。 我 n´t 了论坛、发现这个主题最接近:TIDA-00462:TIDA-00462、示例 Project do start the system。 遗憾 的是、对于128x128 w/msp430f5172、似乎没有任何代码示例。

在任何情况 下、我们都想知道是否有一个可以用作起点的密切参考(即使对于另一个平台也是如此)。 是否有其他平台(MSP 低功耗微控制器)中开发的驱动程序可与  TIDA-00462应用接近?

期待您的回答、欢迎您提出任何建议或建议。

提前感谢。

此致、

Manuel