This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:CCS 中的调试问题

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984874/msp430fr5969-debug-issue-in-ccs

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

大家好、

为我们的客户发布。 他们目前正在使用 MSP-FET430UIF 调试器来刷写 MSP430FR5969、但在 CCS 中遇到此错误: "ERROR] MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET "

我知道 MSP-FET430UIF 已经停产、不再推荐用于新设计、但由于我们客户终端的电流限制、他们现在必须使用此调试器。 您能帮助我们解决此问题的可能根本原因和解决方法吗?

附加了器件管理器片段以供参考。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否使用 USB 集线器? 如果是、则不建议这样做。 他们是否曾尝试在 CCS 中创建新工作区或更新其 CCS 版本? 这是所有电路板还是仅部分电路板都发生的? 他们使用什么 JTAG 接口? 它是否与《MSP 硬件工具用户指南》中描述的电路相匹配?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="392789" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984874/msp430fr5969-debug-issue-in-ccs "]附加设备管理器片段以供参考。

    器 件管理器显示 MSP-FET430UIF 显示为"MSP-FET430UIF - VCP"器件、这意味着它正在运行旧的 V2固件。

     运行 V3固件 的 MSP-FET430UIF 显示为"MSP-FET430UIF - CDC"器件。 理论上、Windows 下的 CCS 应该能够将 MSP-FET430UIF 从 VCP 升级到 CDC 器件、但在 CCS 9中、有人发现这不适合他们。

    CCS/MSP430FR2433中的权变措施:无法让 MSP-FETU430IF 与 CCSv9一起  使用、是使用 MSPFlasher 升级 MSP-FETU430IF、然后允许它与 CCS 一同使用。