This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67751:THD 指南

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67751, TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/985139/msp430f67751-thd-guidance

器件型号:MSP430F67751
主题中讨论的其他器件: TIDM-THDREADING

尊敬的先生/女士:

您好!!

我们使用控制器 IC MSP430F67751开发了多功能仪表。

我们希望您为 THD 测量提供帮助/指导。

此致、

Prabhakar..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我们建议您使用 A 版本(F67751A)而不是非 A 版本(F67751)。 《MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器件之间的差异 》应用手册介绍了这些改进。

    有关使用 THD 开发仪表的信息、请参阅 TIDM-THDREADING 参考设计和用户指南。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢你的答复。

    我们使用 IC MSP430F67751IPZR 控制器制作了仪表。

    我们需要 THD 测量的源代码方面的帮助。

    请帮帮我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以提供高级指导、但您需要使用可用资源开发代码。