This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:ZQW 和 ZCA 工程图

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/982473/msp430f6659-zqw-and-zca-drawings

器件型号:MSP430F6659

MSP430F5659IZQWT 和 MSP430F5659IZCAT、  

该图如下所示

ZCA113

https://www.ti.com/lit/ml/mpbgaj3a/mpbgaj3a.pdf?ts=1614667264310&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fpackaging%252Fdocs%252Fsearchtipackages.tsp%253FpackageName%253DBGA

ZQW113

www.ti.com/.../mpbg674.pdf

但 ZCA113的图纸似乎缺少一个信息、客户无法区分 ZCA113和 ZQW113之间的差异。我 怀疑红色矩形中的"0.15 0.25"是否正确。

您可以在 ZCA143中获取该信息

www.ti.com/.../mpbg806a.pdf

 

1.请帮助您仔细检查 ZCA113的图纸、看看所有尺寸是否正确。 以及是否缺少某些尺寸。

2.请帮助仔细检查 MSP430F5659IZQWT 和 MSP430F5659IZCAT 之间的差异是否仅为封装差异、其他功能或参数是否不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在下面找到 PCN (产品变更通知)。  封装是这些器件之间唯一没有任何功能或参数更改的差异。

    https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20201117001.3.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴获得您的反馈。 请帮助回答问题1?  ZCA113和 ZQW113之间的封装差异是什么?

    1.请帮助仔细检查 ZCA113的图纸、检查所有尺寸是否正确。 以及是否缺少某些尺寸。

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    这些尺寸看起来正确。  ZCA 封装图不包括包含焊球的封装高度尺寸。  请告诉我、这是否能解答您的问题、或者您还有其他问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴获得您的反馈。 您能告诉我们 ZCA113和 ZQW113之间的区别吗? 图纸链接 位于说明中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    请参阅下面的封装站点。  差异似乎是最大高度。   

    https://www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=BGA